请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我一直在使用 AWS 测试示例'hadow_sample'和'subscrer_publish_sample'。 使用旧的根 CA 证书 VeriSign,一切都可以正常工作。 但是,如果我使用任何新的亚马逊根 CA 证书( docs.aws.amazon.com/.../managing-device-certs.html),则不起作用。 未能连接到 AWS 时出现错误-7。
我的问题是,它为什么不支持新的根证书,建议使用这些证书而不是旧的 VeriSign 证书?
感谢您的澄清。