This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220 - AWS CA 证书未运行#39;t 工作

Guru**** 2560180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/796582/cc3220---aws-ca-certificates-don-t-work

您好!

我一直在使用 AWS 测试示例'hadow_sample'和'subscrer_publish_sample'。 使用旧的根 CA 证书 VeriSign,一切都可以正常工作。 但是,如果我使用任何新的亚马逊根 CA 证书( docs.aws.amazon.com/.../managing-device-certs.html),则不起作用。 未能连接到 AWS 时出现错误-7。

我的问题是,它为什么不支持新的根证书,建议使用这些证书而不是旧的 VeriSign 证书?

感谢您的澄清。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用新的 ATS 端点。 您只需加载正确的根 CA 证书即可验证 ATS 链、即 Starfield 2类证书颁发机构证书。 有关详细信息、请参阅我的文章:
    e2e.ti.com/.../2919312

    如果您需要更多的澄清、或者您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    谢谢你。
    使用 Starfield Class 2证书颁发机构,它可以正常工作。