This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:原理图审阅

Guru**** 2999200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/789298/cc3220moda-schematic-review

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD、 LMR14030

您好,

我们的客户已使用 CC3220MODSF12MOBR 模块完成了新产品、随附了 Konnect - Wi-Fi_2V0产品的硬件原理图。

 

请仔细阅读此内容、并提供您宝贵的反馈以改进设计。

此致、

穆苏-西

e2e.ti.com/.../7103.Konnect_2D00_Wi_2D00_CRE0023_5F00_2V0_5F00_Schematic_5F00_rev1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muthu、

    我一定可以帮助您解决这个问题。 我将在3天或4天内提供反馈。

    谢谢、
    成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    展望未来、请指引您的客户查看 我们的硬件设计清单。 完成此操作后、可以与我们共享原理图。  例如、如果客户需要对 CC3220MOD 进行原理图审阅、则可以参阅检查清单的"CC3220MODx & CC3220MODAx"选项卡并运行列表以确保正确配置其器件。 如果他们有任何疑问/问题、可以利用 G 和 H 列并将其与原理图共享。 请参阅下面的反馈、注意我无法评论非 TI 器件。

    1. 它看起来像是用于反向电流/电池保护的串联二极管 D10。 使用 MOSFET 更理想。 请参阅 此处的反向电池保护应用手册。
    2. 通过参考 数据表、确保为 LMR14030选择的外部组件是正确的值。
    3. R7、R11和 R17 DNP 吗? 使用 ADC 时、确保未绕过运算放大器(1.8V 绝对电压、1.46V 满量程电压)。
    4. C18或 R35必须是 DNP、才能将射频信号路由到 UFL 或天线
    5. 模块内部有一个 RC 电路、连接到复位引脚-具体而言、引脚35与引脚36之间连接了一个100k 电阻器、而10nF 电容器连接到该100k 电阻器并连接到 GND。 也就是说、可以通过将引脚36直接连接到 VBAT 来节省 R32。 客户应在此参考我们的 LaunchPad 参考设计 。  
    6. 我们建议客户为所有 UART 线路添加100k 上拉电阻。

    BR、

    成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您分享原理图的反馈评论。
    请参阅以下评论...

    它看起来像是用于反向电流/电池保护的串联二极管 D10。 使用 MOSFET 更理想。
    请参阅此处的反向电池保护应用手册。 www.ti.com/.../slva139.pdf
    注释:建议的 FET 的 VDS 最大为20,但在我们的应用中,也可能会连接高于20V 的电源,
    请求您与 VDS-40V 共享 PMOS、电流可以为3A。

    2.请参阅数据表 www.ti.com/.../lmr14030.pdf、确保为 LMR14030选择的外部组件是正确的值
    备注:是的,我已经验证了。

    3、R7、R11和 R17 DNP 吗? 确保在使用 ADC 时不会绕过运算放大器(1.8V 绝对电压、1.46V 满量程电压)。
    注释:是的,明白。

    C18或 R35必须为 DNP、才能将射频信号路由到 UFL 或天线。
    注释:是的,明白。

    5、模块内部有一个 RC 电路、连接到复位引脚-具体而言、引脚35与引脚36之间连接了一个100k 电阻器、而10nF 电容器连接到该100k 电阻器并连接到 GND。 也就是说、可以通过将引脚36直接连接到 VBAT 来节省 R32。
    备注:将在设计中更新此内容。

    6.我们建议在所有 UART 线路上添加100k 上拉电阻。
    备注:将在设计中更新此内容。

    我们已随附硬件设计检查清单。 如果需要查看 CC3220MOD 的原理图、您可以参阅检查清单的"CC3220MODx & CC3220MODAx"选项卡并运行列表以确保正确配置其器件。 如果您有任何疑问/问题、可以利用 G 和 H 列并将其与原理图共享。
    备注:是的,我已获取所有配置数据并进行了验证。

    此致、
    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    您可以使用我们的搜索引擎在 此处查找适合您设计的 MOSFET。

    BR、

    成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    Yon 可以使用齐纳二极管来解决低 VGS 问题- www.youtube.com/watch

    1月