主题中讨论的其他器件:CC3220MOD、 LMR14030
您好,
我们的客户已使用 CC3220MODSF12MOBR 模块完成了新产品、随附了 Konnect - Wi-Fi_2V0产品的硬件原理图。
请仔细阅读此内容、并提供您宝贵的反馈以改进设计。
此致、
穆苏-西
e2e.ti.com/.../7103.Konnect_2D00_Wi_2D00_CRE0023_5F00_2V0_5F00_Schematic_5F00_rev1.0.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的客户已使用 CC3220MODSF12MOBR 模块完成了新产品、随附了 Konnect - Wi-Fi_2V0产品的硬件原理图。
请仔细阅读此内容、并提供您宝贵的反馈以改进设计。
此致、
穆苏-西
e2e.ti.com/.../7103.Konnect_2D00_Wi_2D00_CRE0023_5F00_2V0_5F00_Schematic_5F00_rev1.0.pdf
Muthu
展望未来、请指引您的客户查看 我们的硬件设计清单。 完成此操作后、可以与我们共享原理图。 例如、如果客户需要对 CC3220MOD 进行原理图审阅、则可以参阅检查清单的"CC3220MODx & CC3220MODAx"选项卡并运行列表以确保正确配置其器件。 如果他们有任何疑问/问题、可以利用 G 和 H 列并将其与原理图共享。 请参阅下面的反馈、注意我无法评论非 TI 器件。
BR、
成
尊敬的 Seong:
感谢您分享原理图的反馈评论。
请参阅以下评论...
它看起来像是用于反向电流/电池保护的串联二极管 D10。 使用 MOSFET 更理想。
请参阅此处的反向电池保护应用手册。 www.ti.com/.../slva139.pdf
注释:建议的 FET 的 VDS 最大为20,但在我们的应用中,也可能会连接高于20V 的电源,
请求您与 VDS-40V 共享 PMOS、电流可以为3A。
2.请参阅数据表 www.ti.com/.../lmr14030.pdf、确保为 LMR14030选择的外部组件是正确的值
备注:是的,我已经验证了。
3、R7、R11和 R17 DNP 吗? 确保在使用 ADC 时不会绕过运算放大器(1.8V 绝对电压、1.46V 满量程电压)。
注释:是的,明白。
C18或 R35必须为 DNP、才能将射频信号路由到 UFL 或天线。
注释:是的,明白。
5、模块内部有一个 RC 电路、连接到复位引脚-具体而言、引脚35与引脚36之间连接了一个100k 电阻器、而10nF 电容器连接到该100k 电阻器并连接到 GND。 也就是说、可以通过将引脚36直接连接到 VBAT 来节省 R32。
备注:将在设计中更新此内容。
6.我们建议在所有 UART 线路上添加100k 上拉电阻。
备注:将在设计中更新此内容。
我们已随附硬件设计检查清单。 如果需要查看 CC3220MOD 的原理图、您可以参阅检查清单的"CC3220MODx & CC3220MODAx"选项卡并运行列表以确保正确配置其器件。 如果您有任何疑问/问题、可以利用 G 和 H 列并将其与原理图共享。
备注:是的,我已获取所有配置数据并进行了验证。
此致、
穆苏-西
您好,Muthu,
Yon 可以使用齐纳二极管来解决低 VGS 问题- www.youtube.com/watch
1月