请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 大家好,
我想用无线电链路替换通过电缆的串行连接。
我只需要半双工通信 , 覆盖的距离最大为3-5米。
吞吐量为 1Mbit/s (每100us 100位) ,我需要 的是在新帧进入之前,必须在另一侧接收100位 :我必须保证 每100us 最大100位。 这是必需的
您认为这是可行的吗?
我应该使用标准 wifi 还是必须获取一些原始数据?
使用5GHz (不同的模块)是否 会使生活更轻松?
欢迎您提供任何意见
此致
卡洛