This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:更换电缆1Mbit,延迟问题

Guru**** 2387980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/792450/cc3220moda-replacing-cable-1mbit-latency-question

器件型号:CC3220MODA

大家好,  

我想用无线电链路替换通过电缆的串行连接。

我只需要半双工通信 , 覆盖的距离最大为3-5米。

吞吐量为 1Mbit/s (每100us 100位)  ,我需要 的是在新帧进入之前,必须在另一侧接收100位 :我必须保证  每100us 最大100位。  这是必需的  

您认为这是可行的吗?  

我应该使用标准 wifi 还是必须获取一些原始数据?  

使用5GHz (不同的模块)是否  会使生活更轻松?  

欢迎您提供任何意见  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我们的器件在 UDP 套接字上支持高达16Mbps 的速率、在 TCP 上支持高达13Mbps 的速率、因此不会出现问题。 客户应测试此给定性能可能因环境、网络开销和所用设备而异。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesu,
    但您是否可以维持@ 16或13Mbps 的连续流量? 是否允许?
    请在 launchpad 上使用哪些示例来运行测试并展示这些示例?
    我的应用程序的 UDP 或 TCP 更好?
    非常感谢
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我相信网络终端允许您通过命令界面创建套接字并发送 N 个数据包。 我不知道哪一个更适合您- TCP 具有更多开销、但也更可靠。 您比我更了解应用。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jesu,
    您知道连续数据流的任何示例吗?
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    尝试修改 power_measurement 示例以无限期发送数据包。 在 power_measure.c 中、您会发现其中包含 sl_Send 命令的各种 while 循环。 我相信您可以针对您所使用的任何功率模式进行 while (1)。 确保您跟踪正在使用的套接字类型。 根据设置、本示例使用多个。

    Jesu