This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:加载了 P2P 示例、但错误:....using 当前未安装的编译器版本- 5.2.6 [ARM]。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/791776/ccs-launchcc3220modasf-loaded-p2p-example-but-error-using-a-version-of-compiler-that-is-not-currently-installed---5-2-6-arm

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行 CCS8 版本:8.1.0.00011

我已从 Simple Link SDK 加载了一些示例项目: simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05

和来自 CC3200SDK_1.3.0的 P2P 项目

simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05编译中的工程正常。

P2P 工程在编译器版本方面存在错误:

此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.6 [ARM]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 ""="">software-dl.ti.com/.../downloads">download 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。

我尝试了新软件的安装、过程被耗费了很长时间、然后被卡在验证步骤上、从未终止(超过1小时)。

关闭 CCS8并重新启动后,我收到一条消息,说明其他软件已更新为“待处理”“需要”? 我接受了这项更新,希望它曾经尝试过的事情能够完成上一步。  一段时间后、我被指示重新启动 CCS8、我确实这么做了。

不变。 由于相同的错误、我仍然无法构建 P2P 工程。

希望了解接下来要尝试的内容。  

Forrest Erickson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试加载指定的版本、但很幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢在哪里设置编译器类型和为我的编译器设置。

    有关浮点支持的编译和错误已折旧、我应将其设置为"无"。  (很抱歉、我没有保存准确的错误文本。)

    我设置为无。

    现在编译项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好(Forrest) Lee Erickson、

    感谢您发布您的解决方案。 我只是在寻找另一个线程来指向您。

    不过、请注意:CC3200没有与 CC3220/CC3235兼容的软件。 您当然可以使用 CC3200 SDK 中的示例作为参考、但可能需要迁移一些主机驱动程序 API。 有关更多详细信息、请参阅迁移指南: http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FSimpleLink%20CC32xx%20SDK%2FDocuments%2FMigration%20Guide

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、感谢您提供的更多信息。  


    我在运行 P2P 示例时感到困惑、但更糟糕的是、一旦我断开 P2P、网络终端示例就不再运行、因此我放弃了它、并正在使用网络终端示例。  我们产品的软件基于网络终端示例、但我希望获得更多见解和 P2P 代码。  
    如果我决定返回这条路由、知道还有更多需要迁移的内容会很有帮助。  

    明天上班时间、我将对我们尝试了解的网络终端参考设计提出另一个问题。

    1000谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、感谢您提供的更多信息。  


    我在运行 P2P 示例时感到困惑、但更糟糕的是、一旦我断开 P2P、网络终端示例就不再运行、因此我放弃了它、并正在使用网络终端示例。  我们产品的软件基于网络终端示例、但我希望获得更多见解和 P2P 代码。  
    如果我决定返回这条路由、知道还有更多需要迁移的内容会很有帮助。  

    明天上班时间、我将对我们尝试了解的网络终端参考设计提出另一个问题。

    1000谢谢、