请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220S
您好!
我想增加 引脚5上 SPI 时钟的驱动强度。 我看到您可以通过设置 GPIO_PAD_CONFIG_x 寄存器(技术参考手册(TRM)第587页)的位7:5来实现这一点。
到目前为止、我所做的是:
1.在 Board.h 中添加了以下内容
#define Board_GPIO_P05 CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_14 |
3.在 CC3220S_LAUNCHXL.h 的枚举 CC3220S_LAUNCHXL_GPIOName 中添加了以下内容
CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_14, |
4.在 CC3220S_LAUNCHXL.c 的 gpioPinConfigs[]中添加了以下内容
GPIOCC32XX_GPIO_14 | GPIO_CFG_OUT_STR_HIGH, |
但输出没有变化。 我觉得这不是正确的方法。 任何帮助都将不胜感激:)