This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何提高 SPI 驱动强度

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/791945/cc3220s-launchxl-how-to-increase-spi-drive-strength

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!

我想增加 引脚5上 SPI 时钟的驱动强度。 我看到您可以通过设置  GPIO_PAD_CONFIG_x 寄存器(技术参考手册(TRM)第587页)的位7:5来实现这一点。  

到目前为止、我所做的是:

1.在 Board.h 中添加了以下内容

#define Board_GPIO_P05                CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_14

3.在   CC3220S_LAUNCHXL.h 的枚举 CC3220S_LAUNCHXL_GPIOName 中添加了以下内容

CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_14,

4.在 CC3220S_LAUNCHXL.c 的 gpioPinConfigs[]中添加了以下内容

GPIOCC32XX_GPIO_14 | GPIO_CFG_OUT_STR_HIGH,

但输出没有变化。 我觉得这不是正确的方法。 任何帮助都将不胜感激:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    仅当引脚配置为 GPIO 时、才可增加驱动强度。 您无法更改多路复用到 SPI 外设的引脚的驱动强度。

    此致、
    Vince