This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA

Guru**** 2395655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/866721/cc3220moda-cc3220moda

器件型号:CC3220MODA

您好!

我们计划在 设计中使用 CC3220MODAx、根据布局建议、模块必须与 PCB 边缘保持1mm 的距离。

由于机械限制、我们无法根据要求提供1mm 的突出量、但我们将遵循数据表中的所有其他布局建议。

想知道避免1mm 悬伸的影响吗?  使用的 PCB 材料 FR4 (注意:根据数据表、建议区域没有铜)

谢谢、此致、

Ibtesam Maniyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不遵循此设计建议、天线性能可能会更差。 这对天线性能的影响程度取决于您的电路板和器件设计。 您只能通过在原型上进行测量来获得实际值。

    1月