请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MODA 您好!
我们计划在 设计中使用 CC3220MODAx、根据布局建议、模块必须与 PCB 边缘保持1mm 的距离。
由于机械限制、我们无法根据要求提供1mm 的突出量、但我们将遵循数据表中的所有其他布局建议。
想知道避免1mm 悬伸的影响吗? 使用的 PCB 材料 FR4 (注意:根据数据表、建议区域没有铜)
谢谢、此致、
Ibtesam Maniyar