尊敬的 TI 团队:
如果 CC3220配置为工作站模式、并且连接到附近的 WiFi 路由器。
之后、如果我们将 MCU 和 NWP 置于 LPDS 模式。
-如果 NWP 处于 LPDS 模式、CC3220是否仍与路由器连接?
如果不是、则为
-如果 NWP 处于 LPDS 模式,则 NWP 返回连接到附近的 Wi-Fi 路由器所需的时间是多少?
"NWP LPD"和"NWP 理想连接"模式之间有何区别?
我们的用例:
我们希望 CC3220在一小时内唤醒一次、并发送大约25KB 的数据(通过带 JSON 的 HTTPS)、然后再次进入可能的最低电流消耗状态。
TI 建议在哪种模式下、我们应在大多数时间保持 MCU + NWP?
此外、建议一些有关如何使用 JSON 格式发送 HTTPS 数据的文档。