This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:如果 MCU 和 NWP 是 LPDS 模式、CC3220S 是否会与 WIFI 路由器连接?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/863351/cc3220s-will-cc3220s-connected-with-wifi-router-if-mcu-and-nwp-is-lpds-mode

器件型号:CC3220S

尊敬的 TI 团队:

如果 CC3220配置为工作站模式、并且连接到附近的 WiFi 路由器。

之后、如果我们将 MCU 和 NWP 置于 LPDS 模式。

 -如果 NWP 处于 LPDS 模式、CC3220是否仍与路由器连接?  

如果不是、则为  

-如果 NWP 处于 LPDS 模式,则 NWP 返回连接到附近的 Wi-Fi 路由器所需的时间是多少?

"NWP LPD"和"NWP 理想连接"模式之间有何区别?

我们的用例:

我们希望 CC3220在一小时内唤醒一次、并发送大约25KB 的数据(通过带 JSON 的 HTTPS)、然后再次进入可能的最低电流消耗状态。

TI 建议在哪种模式下、我们应在大多数时间保持 MCU + NWP?   

此外、建议一些有关如何使用 JSON 格式发送 HTTPS 数据的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaydip、

    有关我们的电源管理选项的更多信息、请参阅以下文档: http://www.ti.com/lit/an/swra502c/swra502c.pdf

    通常、我们有3种低功耗连接用例:

    • 始终保持连接
      • 在此模式下、NWP 保持与 AP 的网络连接处于活动状态、每隔102.4ms 唤醒一次、以查看器件是否有数据。 NWP 可以设置 always_on 或 Normal Power 策略。 在正常电源策略模式下、NWP 将在信标之间进入 LPDS 以节省功耗。 在此用例中、在 MCU 处于 LPDS 状态时使用正常电源策略时的功耗约为700uA  
      • 如果您的系统需要低延迟、或者您希望确保您永远不会错过网络上的广播数据、请使用此选项。
    • 空闲连接
      • 在此模式下、NWP 仍会使 AP 保持活动状态、但我们使用长睡眠间隔(LSI)跳过信标、仅在指定的时间间隔后唤醒。 例如、LSI 为600时、信标之间的睡眠时间将为~600ms。 这可以显著降低功耗、空闲连接时的功耗大约为~300uA。
      • 如果需要保持与 AP 的连接、请使用此模式、但您希望此模式的功耗尽可能低。 请记住、保持 AP 连接处于活动状态并不是设备保持活动状态的唯一方式。 与服务器的任何 TCP/UDP 连接也将保持活动状态、并允许您在保持低功耗的同时连接到云服务。  
    • 中间连接
      • 在此模式下、NWP 进入休眠状态、不会保持与 AP 的连接。 在这里、您将启用 NWP (sl_Start)连接到 AP 和服务器、然后关闭 NWP (sl_Stop)并将 MCU 置于 LPDS 或休眠状态。  
      • 此模式用于绝对最低功耗用例。 如果您只需要传输数据、然后长时间处于睡眠状态、并且需要连接到服务器、请使用此选项。

        有关所有这些内容的更多详细信息、请参阅链接的文档。

    对于 HTTP、请下载我们的 SDK 并查看 HTTPGET 示例 :http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    此致、

    Vince