This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:将仿真器(CC3220 launchpad (XDS110)连接到外部目标(CC3220SF)时出错

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808199/cc3220sf-error-connecting-emulator-cc3220-launchpad-xds110-to-external-target-cc3220sf

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在使用 CC3220sf Launchpad 板

我能够处理所有演示和示例应用。示例代码是使用板载仿真器 xds110转储的、没有任何问题。

现在、对于我们具有 CC3220SF 的定制板、我尝试通过隔离板载 cc3220sf 控制器(从 TMS、TCK、TDO、TDI 和 RST 移除跳线)、使用 cc3220sf launchpad xds110仿真器转储代码。 我正在尝试使用 CCS 8.10 IDE 进行调试、但遇到以下错误。

CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包8.0.27.9)  

 我尝试使用 Uniflash 进入开发模式进行刷写、但仍然出现连接错误、如下所示

  操作失败:读取数据超时

谢谢、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    必须将器件切换到开发模式。 如果未通过 Uniflash 设置开发模式、则不允许使用 JTAG/SWD。

    您需要先连接 Uniflash、然后再执行后续步骤。 如果您有新的硬件、则电路板可能存在设计或制造问题。

    几个硬件调试步骤:

    • 请继续执行此 清单
    • 请确保遵循此 布局指南 (第4.2章)。 非常重要)
    • 确保已正确连接用于 Uniflash 连接的 RX、TX、GND (交换的 TX、RX 等)
    • 确保为 Uniflash 选择了正确的 SOP 模式
    • 在 VDD_ANA 和 VDD_DIG 处进行电压测量、并检查 VIN 是否存在压降(~VDD_ANA = 1.8V、~VDD_DIG = 1.2V)
    • 您还可以检查 XTAL 是否正常工作

    BTW... 您是否至少用于层板?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    很抱歉耽误你的答复。

    感谢您的详细解释。

    那么 、对于每个新的 CC3220SF IC、我们是否需要在开始 使用它之前将其置于开发模式?

    要使其进入开发模式、我们需要 UNIFLASH 正确地选择需要哪个 UART TX、RX?

    是否有任何其他方法可以使用 CCS 进入开发模式?

    那么、在我们的定制板中、我们是否必须为 UNIFLASH 保留专用 UART? 这意味着一个 UART 将被用作外设、对吧?

    我正在使用 CCS 8.10开发代码、并将使用板载 launchpad 仿真器进行调试。

    此致、

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    >那么  、对于每个新的 CC3220SF IC、我们是否需要在开始 使用它之前将其置于开发模式?

    为了能够通过 JTAG 调试 CC3220器件、需要在开发模式下将其上载到 sFlash 映像中。 由于 CC3220SF 是受保护的器件、因此这种行为出于安全原因。

    >要将其置于开发模式、我们需要 UNIFLASH 正确选择需要哪个 UART TX、RX?

    还有另一个选项。 您可以通过第三方闪存存储器编程器上传 sFlash 的内容。 但建议使用 UART 通过 Uniflash 或嵌入式编程刷写映像。 如果没有适用于 Uniflash 的 UART、开发工作将会更加困难。

    >是否有任何其他方法可以使用 CCS 进入开发模式?

    否 您需要使用以下选项之一:Uniflash GUI、Uniflash CLI、嵌入式编程或 SPI 闪存编程器。

    >那么、在我们的定制板中、我们是否必须为 UNIFLASH 保留专用 UART? 这意味着一个 UART 将被用作外设、对吧?

    UART 不是必需的、但会被重新命令。 对于生产编程、您可以使用 SPI 闪存编程器。

    其他资源:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的参与。

    我们将牢记这些事情。

    我们还计划在应用中使用 CC3220sf 与 OV788集成,以便通过 WiFi 将视频和音频传输到云。

    您的一方是否有任何参考或建议?

    我已经就  我们的应用向 Travis Scheckel 先生发了邮件、我们需要一个包含 cc3220sf 和 ov788的开发板来进行开发和测试。

    我没有收到他的任何邮件。

    我们曾参考 过通过 Wi-Fi 实现视频/音频流式传输的 SimpleLinkTmCC32xx-OV788参考设计,但 Arrow 中未提供该电路板。

    此致

    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    抱歉、我没有 OV788和此特定参考设计的相关经验。 我只知道一件事。 由于供应链的原因、少量获取 OV788会有点困难。

    1月