主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我正在使用 CC3220sf Launchpad 板
我能够处理所有演示和示例应用。示例代码是使用板载仿真器 xds110转储的、没有任何问题。
现在、对于我们具有 CC3220SF 的定制板、我尝试通过隔离板载 cc3220sf 控制器(从 TMS、TCK、TDO、TDI 和 RST 移除跳线)、使用 cc3220sf launchpad xds110仿真器转储代码。 我正在尝试使用 CCS 8.10 IDE 进行调试、但遇到以下错误。
CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包8.0.27.9)
我尝试使用 Uniflash 进入开发模式进行刷写、但仍然出现连接错误、如下所示
操作失败:读取数据超时
谢谢、
Sanath Rai