请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 大家好、
我想报告 NWP 中与载波(CW)无线电测试模式相关的小错误。 似乎连续多次打开和关闭 CW 模式可能会导致器件中止。 一般而言、这并不是一大问题、但我只想报告发现的问题。 我可以想象、无线电测试模式并未针对稳定性进行全面测试。
其他信息:
- 器件:CC3220SF
- SDK + SP:3.10.00.04、3.11.0.6
- 基于无线电工具1.0.3.7中的代码构建自己的代码
- 处理程序出错:
- sl_device_event_fature_device_abort
- DeviceAssert.Code:3.
- DeviceAssert.value:0
此致、
1月