This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:载波模式下的器件中止错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/807588/cc3220sf-device-abort-bug-in-carrier-wave-mode

器件型号:CC3220SF

大家好、

我想报告 NWP 中与载波(CW)无线电测试模式相关的小错误。 似乎连续多次打开和关闭 CW 模式可能会导致器件中止。 一般而言、这并不是一大问题、但我只想报告发现的问题。 我可以想象、无线电测试模式并未针对稳定性进行全面测试。

其他信息:

  • 器件:CC3220SF
  • SDK + SP:3.10.00.04、3.11.0.6
  • 基于无线电工具1.0.3.7中的代码构建自己的代码
  • 处理程序出错:
    • sl_device_event_fature_device_abort
    • DeviceAssert.Code:3.
    • DeviceAssert.value:0

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hnz、

    您能否在最新的无线电工具1.0.3.10上测试此问题并查看是否仍然存在问题?

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:

    我使用自己的基于无线电工具代码的代码。 与 TX CW 模式相关的代码在1.0.3.10和1.0.3.7版本上相同。

    如果在 SL_AF_RF 模式下缩短关闭之前的套接字和打开新套接字之间的时间、此问题的发生会增加。 延迟500ms 或更长时间可显著减少此器件中止错误的发生。 使用无线电工具 GUI 可能无法对问题进行仿真、因为它的速度不够快、无法发送接近和打开的射频套接字命令。 我们无法在我们的固件中实现的 TX_Continuous 模式下模拟问题。

    我们已经实现了闭合和断开套接字之间延迟的权变措施。 因此、我们不需要 TI 方面对此问题的帮助。 我只想报告 NWP 中的错误。

    1月