主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我正在尝试在我的硬件设计中使用 LaunchPad 中的 xds110对 CC3220MODASF 进行编程。 我已将 RX、TX 连接 到引脚47和46、将 JTAG OUT 连接 到电路板中的 JTAG 连接器、并连接了 GND 和 RESET 引脚。 SOP1被拉高(270)。 SpO2被拉低(2.7K)。 TCK 被拉低(100K)。 尝试通过串行进行编程、但失败、我遇到的错误如下所示。
有人能帮我解决这个问题吗、我能检查一下是否有问题。 我无法使用 JTAG 进行调试、无法获取器件 MAC
谢谢
Sheena