Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 TXB0108
我们在设计中使用 WL1837 MOD、用于连接到具有3V3 IO 逻辑电平的主机 SDIO 总线的 WiFi 接口。 我们使用 TXS0108EPWR 在3V3逻辑电平和1V8逻辑电平之间进行转换。 但我们会观察到 SDIO 信号上的信号完整性问题。 波形失真、存在过冲和下冲。
作为替代方案、我们尝试使用转换器 TXB0108代替 TXS0108。 但是、当使用 TXB0108时、SDIO 接口根本不起作用。 此问题是否有任何已知的修复程序?