This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:TXS0108 SDIO 接口信号完整性问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/827044/wl1837mod-txs0108-sdio-interface-signal-integrity-issue

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837TXB0108

我们在设计中使用 WL1837 MOD、用于连接到具有3V3 IO 逻辑电平的主机 SDIO 总线的 WiFi 接口。 我们使用 TXS0108EPWR 在3V3逻辑电平和1V8逻辑电平之间进行转换。 但我们会观察到 SDIO 信号上的信号完整性问题。 波形失真、存在过冲和下冲。

作为替代方案、我们尝试使用转换器 TXB0108代替 TXS0108。 但是、当使用 TXB0108时、SDIO 接口根本不起作用。 此问题是否有任何已知的修复程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 他们会尽快回复您。 请与我们一起裸机。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否使用 WL18xx 核对表设计电路板

    如果没有、您能否验证您的设计是否遵循了以下准则:

    1. 路由 SDIO 信号布线(CLK、CMD、D0、D1、D2、 和 D3)并联、尽可能短(小于12cm)
    2. SDIO 接口线路长度匹配、6–7密耳宽迹线、2倍宽的线路之间分离。 避免在布线上添加多个过孔
    3. 布线之间有足够的空间(布线宽度或接地宽度的1.5倍以上)、以确保信号质量、尤其是对于 SDIO_CLK 布线
    4. 这些走线远离其他数字或模拟信号走线。 TI 建议在这些总线周围添加接地屏蔽
    5. 数字时钟信号(SDIO 时钟、PCM 时钟等)是噪声源。 保持这些信号的布线尽可能短。 尽可能保持这些信号周围的间隙

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您能否就第二个问题提出建议、TXB0108使接口无法正常工作的原因是什么?  

    我们在 BT UART 线路上观察到类似的 SI 问题、也在其中使用了 TXS0108、因此我们可以通过将 TXS0108替换为74LVC4T245来解决 SI 问题。 这就是我们尝试使用备用转换器 TXB0108的原因、在本例中也是为了 SDIO、并且在使用 TXB0108时发现接口无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否阅读 过电平转换 WL18xx/WL18xxMOD/WL18xxQ I/O 应用手册?  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回答。

    是的、根据上述应用手册中的指南、我们在设计中使用了转换器 TXS0108。 但我们在使用 TXS0108时遇到了 SI 问题。 这就是我们要尝试使用转换器 TXB0108的原因、它与 TXS0108类似、但不支持外部上拉电阻。 但使用 TXB0108时 WLAN SDIO 接口无法正常工作。 现在、我们的问题是"当 TXB0108被使用时、WLAN SDIO 接口无法正常工作的原因可能是什么? 是否已经观察到这种行为、是否有任何可用的修复?  

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我建议返回使用 TXS0108、因为这是 TI 推荐的器件。 同样、问题可能与布局有关、因此您能否验证您是否遵循了我之前提到的准则?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:


    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的支持。 但是 、问题"当用于替代 TXS0108时为什么 TXB0108不起作用?" 还没有得到答复。

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

     TXS0108 针对转换应用(如卡接口)进行了优化、这些应用要求系统在低速开漏模式下启动、然后切换到高速推挽模式。  TXB0108不支持开漏应用。  

    谢谢、

    Alexis