请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
刷写服务包后、如果在 CCS 中调试了 MQTT 客户端示例、它将完美工作。 但是、如果我使用 Uniflash 来永久刷写 CC3200SF、那么当我复位电路板时、我会不断收到 电桥断开连接错误代码-2006。
然后、在 CCS 中进行调试将开始提供相同的错误。 在高级模式下使用 Uniflash 并添加 certcatalogPlayFound20160911.lst 和 certcatalogPlayGround20160911.lst.signed_3220.bin 也不起作用。
如果我再次刷写服务包、MQTT 示例的 CCS 调试将再次工作。
如何使用 Uniflash 永久刷写 MQTT 示例并使 MQTT 客户端示例正常工作?