This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:使用 Uniflash 进行刷写时、针对 MQTT 示例的电桥断开错误代码-2006

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831672/ccs-cc3220sf-launchxl-bridge-disconnection-error-code--2006-for-the-mqtt-example-when-uniflash-is-used-for-flashing

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

刷写服务包后、如果在 CCS 中调试了 MQTT 客户端示例、它将完美工作。 但是、如果我使用 Uniflash 来永久刷写 CC3200SF、那么当我复位电路板时、我会不断收到 电桥断开连接错误代码-2006。

然后、在 CCS 中进行调试将开始提供相同的错误。 在高级模式下使用 Uniflash 并添加 certcatalogPlayFound20160911.lst 和 certcatalogPlayGround20160911.lst.signed_3220.bin 也不起作用。

如果我再次刷写服务包、MQTT 示例的 CCS 调试将再次工作。  

如何使用 Uniflash 永久刷写 MQTT 示例并使 MQTT 客户端示例正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diluka:

    哪个 Simplelink API 会导致错误?

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、  

    我使用的是 simplelink_cc32xx_sdk_3_20_00_06。

    我找到了解决方案。 我未正确使用 Uniflash 创建包含私钥和证书文件的 MCU 映像。  必须遵循 swru461b 中的安全设备映像创建步骤。  

    BR、

    Diluka。