This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:如何在 CC3220MODASF LaunchPad 中设计4通道 ADC 连续转换

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/861381/ccs-cc3220sf-launchxl-how-to-design-4-channels-adc-continuous-conversion-in-cc3220modasf-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio


我想在 CC3220MODASF LaunchPad 中设计4通道 ADC 连续转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看 SDK 中的 adcsinglechChannel 演示以及 GUI Composer GUI 应用 SimpleLink Academy 模块 :http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAPC9sviluZd1fo9Q0wlpw__fc2e6sr__LATEST

    通过 adcsinglechChannel 演示、您将了解如何持续对一个 ADC 通道进行采样。 如果您遵循上述链接的 SLA 模块、则可以向代码中添加更多 ADC 外设。 从此处、您只需将 ADC_open()和 ADC_convert ()添加到具有新 ADC 资源的线程之一、或者制作更多将对新 ADC 引脚进行采样的线程。

    CC3220上有四个可用的 ADC 模块、因此可以让4通道连续 ADC 运行。 不过、有一点小问题是、在 CC3220 Launchpad 上、引脚57 (连接到 ADC 通道0)用于向 XDS110调试器发送 UART RX 信号。 因此、如果您要将该引脚用于 ADC、则无法将其用作 UART 引脚。 您只需将跳线连接到另一个可能的 UART 引脚、然后使用 SysConfig 工具重新分配 UART0_RX 引脚、使其远离引脚57、即可解决该问题。

    如果您需要进一步澄清或对设置4通道连续 ADC 有进一步的问题、请告诉我。


    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAPC9sviluZd1fo9Q0wlpw__fc2e6sr__LATEST  

    但是  

    一些错误

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    ADC_Open ./empty.obj

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"empty_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

    >>编译失败
    Makefile:154:目标'empty_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out'的配方失败
    gmaked[1]:***[empty_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out]错误1.
    Makefile:147:目标“全部”的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SimpleLink Academy 模块中有一个排印错误。

    您应该使用 adc_open(),而不使用大写的 O。之后的演示应该正确构建。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么显示"X"错误??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 P58引脚中尝试使用用于 CC3220模块 Launchpad 的 ADC 、但 显示 电压 为错误


    电源输出= 1.5V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 GPIO5最大1.5V 和 GIOP4最大输入1.8V 的 ADC,

    有什么不同??? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 测量高达1.5V。 超过1.8V 会损坏 ADC。 这对于所有 ADC 输入引脚都是一样的。

    1月