主题中讨论的其他器件: CC3120
您好!
此咨询的动机涉及以下两个主题:
Wi-Fi 校准:我们用不同的电源管理芯片对电子器件进行重新设计,以便为 CC3220SF 供电,因为芯片的 Wi-Fi 校准需要高功耗,我担心这一点。 我在编程人员指南(SWRU455h)和数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220sf.pdf):)中找到有关 Wi-Fi 校准的不同说明
- SWRU455h 版本:如果我们使用触发模式、则芯片将仅在 Wi-Fi TX 模式发生更改或更换服务包时执行校准、但在数据表的第30页上(请参阅随附的图片):
在默认模式下、校准很少执行、通常在重新启用 NWP 和温度变化超过20°C 时发生 有两种额外的校准模式可用于减少或完全消除校准事件。 有关更多详细信息,请参阅《CC3120、CC3220 SimpleLinkWi-Fi
和物联网网络处理器编程人员指南》。
我的问题是:
- 默认模式是否与 SWRU455中指示的正常模式相同?
- 重要提示:如果我们使用触发模式、但不更改 TX、服务包也不更改、当芯片更改超过20ºC μ s 时、是否启用校准?
- 当校准被激活时、NWP 是否会启动任何事件? 然后、我们可以接收它并处理这种高电流消耗峰值。
2.第二次咨询涉及使用 AWS FreeRTOS 时的 PIN ADC0问题:我在 TI 论坛上看到过与此问题相同的帖子:
那么、这篇帖子是否有任何进展? 我们何时会使用新的 SDK 并使用 AWS FreeRTOS 在不产生 ADC0引脚问题的情况下工作?
提前感谢、
此致
Yong Zha