This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:Wi-Fi 校准-对 SWRU455和数据表以及 AWS IoT 平台的 ADC0引脚问题的不同解释

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/857871/cc3220sf-wi-fi-calibration---different-explanation-on-swru455-and-datasheet-and-adc0-pin-issue-with-aws-iot-platform

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!  

此咨询的动机涉及以下两个主题:

Wi-Fi 校准:我们用不同的电源管理芯片对电子器件进行重新设计,以便为 CC3220SF 供电,因为芯片的 Wi-Fi 校准需要高功耗,我担心这一点。 我在编程人员指南(SWRU455h)和数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220sf.pdf):)中找到有关 Wi-Fi 校准的不同说明

  • SWRU455h 版本:如果我们使用触发模式、则芯片将仅在 Wi-Fi TX 模式发生更改或更换服务包时执行校准、但在数据表的第30页上(请参阅随附的图片):

 在默认模式下、校准很少执行、通常在重新启用 NWP 和温度变化超过20°C 时发生 有两种额外的校准模式可用于减少或完全消除校准事件。 有关更多详细信息,请参阅《CC3120、CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网网络处理器编程人员指南》。

我的问题是:

  1.  默认模式是否与 SWRU455中指示的正常模式相同?
  2. 重要提示:如果我们使用触发模式、但不更改 TX、服务包也不更改、当芯片更改超过20ºC μ s 时、是否启用校准?  
  3. 当校准被激活时、NWP 是否会启动任何事件? 然后、我们可以接收它并处理这种高电流消耗峰值。

2.第二次咨询涉及使用 AWS FreeRTOS 时的 PIN ADC0问题:我在 TI 论坛上看到过与此问题相同的帖子:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/827201?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC3220SF%2525252525252520ADC

那么、这篇帖子是否有任何进展?   我们何时会使用新的 SDK 并使用 AWS FreeRTOS 在不产生 ADC0引脚问题的情况下工作?  

提前感谢、

此致

Yong Zha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong Zha、

    请在下方查找答案:

    1.  默认模式是否与 SWRU455中指示的正常模式相同?
      1. 是的
    2. 重要提示: 如果我们使用触发模式、但不更改 TX、服务包也不更改、当芯片更改超过20ºC μ s 时、是否启用校准?  
      1. 是的。 如果您只希望校准一次、请使用一次性校准模式。
    3. 当校准被激活时、NWP 是否会启动任何事件? 然后、我们可以接收它并处理这种高电流消耗峰值。
      1. 否、它是自动的、在发生时不通知主机。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vicent 的快速回答、我不 是 Wi-Fi 通信专家、而是另外两个与 Wi-Fi 校准相关的问题

    1. Wi-Fi 校准的优势是什么? 我们可以通过 Wi-Fi 实现更好的通信吗? 如果有任何有关这一点的 TI 技术文档、这将是很好的、因为对于我们的硬件设计、我们必须将其置于一次性模式。

    2.在一次性模式下、我将只执行一次校准、就在我们将固件刻录到芯片中之后。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong Zha、

    校准可确保我们的内部 PA 和射频子系统正常运行。 虽然您不应该注意到一次校准的巨大差异、但如果您的天线发生变化、建议重新校准。

    此致、
    Vince