主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
您好 TI
我尝试使用 CC3200SDK 1.4中的示例"mqtt_client_tirtos"与 代理"CloudmqTT"连接 mqTT SSL。
但无法连接它。
请帮助我、如何修改连接此代理的程序。
谢谢你
RATWO
/*定义中介程序 IP 地址和端口号*/ #define SERVER_ADDRESS "tailor.cloudmqtt.com #define SERVER_IP_ADDRESS "192.168.178.67"#define PORT_NUMBER 17316 #define secured_port_number 27316 #define loopback_port 1882年
#define SL_SSL_CA_CERT"/cert/ca.cer
char * secureFiles[4]={ null、 null、 SL_SSL_CA_CERT、 空 };
/*连接配置*/ connect_config usr_connect_config[]= { { { SL_MQTT_NETCONN_URL、 服务器地址、 Secured_port_number、 SL_SO_SEC_METHOD_SSLv3_TLSv1_2、 SL_SEC_MASK_SECURE_DEFAULT、 4、 secureFiles }、 服务器模式、 对、 }、 null、 "用户1"、 null、 null、 对、 keep_alive_timer、 {MQTT_Recv、SL_MqttEvt、SL_MqttDisconnect}、 Topic_count、 {TOPIC1、topic2、TOPIC3}、 {QOS2、QOS2、QOS2}、 {will _topic、will _MSG、will _QoS、will _retain}、 false } ;