主题中讨论的其他器件: CC3220S、 CC3200
尊敬的:
对于我的业余爱好项目、我使用 OV7670摄像头模块。 我想使用 CC3220S-LAUNCHXL 完成这项工作。 我看到 CC3220S 芯片具有内置的并行摄像头接口。
在访问 TI 驱动 程序网站后、我发现自己必须实现摄像头属性。 因此、当我这么做时、我开始测试。 不幸的是,这种情况并不令人满意。 摄像头模块需要外部时钟。 幸运的是、CC3220S 具有内置时钟振荡器、专为使用摄像头而设计。 DE CC3220S 的数据表指出、引脚2负责此高频时钟信号的输出。 不幸的是、我无法使引脚2输出这个时钟信号。 我移除了跳线 J15和 J16、因为 PIN2通过这些跳线连接到 I2C 总线。
在下面、您将看到我对 CC3220S_LAUNCHXL.c 文件所做的更改。
我希望您能指出我犯了错误的地方。
此致、
Erwin