This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:UDP 封包

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC3200-LAUNCHXL, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/819077/cc3200-udp-jiter

器件型号:CC3200

我们的测试设置:

2x10引脚 Launchpad 接头(P1、P2、P3、P4)将 CC3200AUDBOOST 板连接到 CC3200-LAUNCHXL (请参阅随附的图片)。

在屏蔽室中进行测试(清洁环境):

一个开发板用作辅助输入、另一个用作辅助输出。

调整固件后、从 Aux IN 到 Aux OUT 的延迟约为30ms。 无抖动、无噼啪噪声。

在我们的 RD 中心进行测试(大量无线/可连接设备的拥挤环境):

一个开发板用作辅助输入、另一个用作辅助输出。

从 Aux 输入到 Aux 输出的延迟约为52ms、我们发现严重抖动、并且无论是否正在播放音乐、都会不时发出噼啪声。

我们怀疑在传输过程中存在一些干扰、UDP 封装被阻止、从而导致抖动和噼啪噪声问题。

我们想向您核实是否有任何方法可以解决此问题,或者您能否帮助详细解释这些抖动/噼啪噪声在逻辑中出现的原因? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    只需检查一下、接收器侧是否提供了波形? 还使用了什么电源策略? 如果是延迟问题、您可以尝试始终开启电源策略以快速排除该问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    感谢您的支持。 您是正确的、波形在接收器侧提供。 它不会将 电源策略设置为 sl_low_latency 策略或 sl_always_ON_policy。 请按如下方式查找图片(分类:pic1、pic2、pic3、pic4):

    1、pico 1:接收器侧的 sl_always_ON_POLOCY。  

    2、pico 2:发送方侧的 sl_always_ON_POLOCY。

    3、pico:接收器侧的 sl_low_latency 策略。

    4、pic4:发送器侧的 sl_low_latency 策略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jesu:

    我们还在 sl_low_latency 策略设置中将发送器端的电流设置为一个值。 请查找并检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您提供屏幕截图。 使用"始终开启"可以改善延迟、但从屏幕截图中判断、您仍然会遇到相同的问题。 您是否正在运行 CC3200 SDK 中的 wifi 音频应用示例? 此外、您是否在开始发送数据之前在接收器侧缓冲样本?  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

     示例为 C:\ti\CC3200SDK_1.4.0\cc3200-sdk\examples\wi_audio_app。 我们只将 STA 模式更改为 P2P 模式。 如果您可以帮助您进行测试并将测试结果发布给我们、就会更好。  此外、如果您需要、我们还可以向您发布源代码。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    很抱歉耽误了时间、我本周没有时间测试。 由于环境噪声、您似乎会降低性能、因此即使我运行它、我也无法保证看到您看到的内容。 为什么在应用启动之前不要尝试通道扫描、并选择本底噪声最低的通道?  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您的回复!  

    WiFi Direct Listen (直接侦听)和 Open (打开)有效频道为1/6/11。 我们似乎 不能做更多的选择。

    现在,我们配置为:

    #define LISENING_CHANNEL   11.
    #define regulatory_class   81.
    #define OPERAING_CHANNEL  6.

    P2P 说明:

    侦听通道(对于2.4GHz、为1/6/11)  

    侦听监管等级(2.4GHz 为81)   
    Oper 通道(对于2.4GHz、为1/6/11)   
    Oper 监管等级(2.4GHz 为81)    
     监听信道和监管类将在 P2P 查找监听阶段确定设备监听信道  
     Oper 通道和管制类别将决定此器件首选的操作通道(如果是组所有者、则为操作通道)  
     渠道应是社会渠道之一(1/6/11)。 如果未选择侦听/选择器通道、则将选择随机的1/6/11。
     此选项将指向_u8[4]的指针作为参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    因此、在通道1/6/11中、我建议您在应用程序启动之前运行扫描、并从3个可用的 RSSI 中选择具有最低 RSSI 的。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有相同的问题、请在此处回答。 如果您有新问题、请创建新主题。

    Jesu