This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:通过 UART 进行编程

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821900/cc3220moda-programming-via-uart

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 团队:

我们已经为 CC3220MODA 创建了定制板。 为了简化操作、我们希望在固件中使用。

坦率地说、数据表中有关所需引脚的信息有点令人困惑(例如、我没有获得与表4-4相关的"默认"引脚功能)。

因此、我遵循了原理图图图7-1中的注释、并认为我连接的 UART 引脚应尽可能多:

现在电路板已经到、我想刷写 AT 命令固件。 诚然、我现在只检查了 SWRA568、看起来太晚了:数据表5.3中所述的引脚55 (UART1 TX)和57 (UART1 RX)未连接到我的板、因为前面的数据表原理图显示应该将它们接地。

请帮助、现在是否可以通过 UART 刷写 MOD? 我可以在下一个修订版中更改什么?

为了确认基本功能:对于 SOP2=1、SOP1=0、SOP0=0、我看到3.45V 时的平均值大约为40uA。 这看起来是否合理?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    否、您将无法通过 UART 进行刷写。 您需要分接模块上的引脚46和47 (器件上的引脚55和57)。  

    SWRA568是 CC3220 QFN 封装的产品线指南、而不是模块。 因此、引脚55和57的基准是指 QFN 封装上的引脚。   

    将来、我建议您查看 CC3x20硬件设计检查清单。 它概述了所需的这些连接以及 TI 提供的一般准则。

    至于当前的 consumption...it、如果没有在器件上刷写程序、并且不知道它的状态、则很难分辨。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alexis。

    我应该断开哪些 UART 引脚与 AT 固件配合使用? 或者、我还应该使用46和47进行 MCU<->MOD 通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项可能是:我有一个 LaunchPad 和一个 JLink -我可以使用 SWD 来刷写 AT 固件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否可以访问闪存 SPI 引脚? 如果是、您可以使用 uniflash 映像创建器创建.bin 或.hex 文件、并尝试直接通过 SPI 进行编程

    谢谢、

    Alexis