主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
尊敬的 TI 团队:
我们已经为 CC3220MODA 创建了定制板。 为了简化操作、我们希望在固件中使用。
坦率地说、数据表中有关所需引脚的信息有点令人困惑(例如、我没有获得与表4-4相关的"默认"引脚功能)。
因此、我遵循了原理图图图7-1中的注释、并认为我连接的 UART 引脚应尽可能多:
现在电路板已经到、我想刷写 AT 命令固件。 诚然、我现在只检查了 SWRA568、看起来太晚了:数据表5.3中所述的引脚55 (UART1 TX)和57 (UART1 RX)未连接到我的板、因为前面的数据表原理图显示应该将它们接地。
请帮助、现在是否可以通过 UART 刷写 MOD? 我可以在下一个修订版中更改什么?
为了确认基本功能:对于 SOP2=1、SOP1=0、SOP0=0、我看到3.45V 时的平均值大约为40uA。 这看起来是否合理?