This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:手持式 FCC 缩放(报告) SAR

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821653/cc3220moda-handheld-fcc-scaled-reported-sar

器件型号:CC3220MODA

我正在与一位客户合作、为他们的手持设备执行 SAR 测试。  测试机构声称、为了"扩展"测量 SAR 值以进行报告、他们还需要能够执行传导测试。  我们不确定如何使用 CC3220MODA 实现这一目标、其中天线是集成到模块中的 PCB 天线。

测试机构建议拆下屏蔽层、并拆下红色盒装组件(下图)、以便连接探针进行传导测试。  这是正确的步骤吗?

我看到该模块在天线设计中也有一些未屏蔽的铜。  这可能是用于传导测试的连接器、也可能与切割天线迹线结合使用吗?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    如果测试机构允许客户关闭屏蔽层进行此测试、那么是的、他们可以焊接一个射频连接器来代替突出显示的组件。

    要在屏蔽层打开的情况下进行测试、它们可以切断射频迹线(下图中的黄色线处)、并在红色箭头所指的位置焊接射频连接器。 它们可以将阻焊层从此处的 GND 平面扫描到连接器的 GND、并将其焊接到位、以防止将射频走线从电路板上拔下。

    BR、