This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:附录 E (参考资料):测试应用表(ETSI EN 300 328 V2.1.1和 ETSI EN 301 893 V2.1.1)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/816243/wl1837mod-annex-e-informative-application-form-for-testing-etsi-en-300-328-v2-1-1-and-etsi-en-301-893-v2-1-1

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

大家好、

请根据以下提到的标准提供附件 E 的测试信息。

ETSI EN 300 328 V2.1.1和

ETSI EN 301 893 v2.1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件 E 应由设备供应商/制造商编制

    我们建议您使用 WL1837数据表和以下链接中的其他支持文档自行填写表格。

    如果您对任何特定问题有任何疑问或需要任何帮助、请将其发布。 您将从 以下链接中提供的文档中获得大部分答案。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。

    自适应设备允许在非自适应模式下运行。 请澄清。

    此致

    Sasidhar Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自适应设备允许在非自适应模式下运行、但对规格有某些限制。

     有关限制和规格限制的更多详细信息、请参阅 EN300 328标准。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据标准300 328:

    制造商应声明设备是自适应设备还是非自适应设备。 对于自适应设备、制造商应声明是否实施了多种自适应模式、以及设备是否也可以在非自适应模式下运行。 条例草案第5.4.1条。

    此致

    Sasidhar Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Annexure-E 中、如果您想在自适应和非自适应模式下操作设备、您可以在 C 部分中选择一个选项"也可以在非自适应模式下操作的自适应设备"。

    当设备从自适应模式切换到非自适应模式时、必须满足非自适应模式的所有要求才能通过认证测试。

    请注意、Annexure-E (仅供参考) 是一种用于测试的应用、将提交给认证实验室进行测试。

    如果您对填写此表有任何疑问、请与您的认证实验室讨论您的要求、他们将为您提供帮助。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 Annexure-E (仅供参考) 是测试应用。

    附件 E 信息必须由制造商按照标准300 328提供。

    此致、

    Sasidhar Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请与您的认证实验室讨论您的要求、然后他们将帮助您(如果您对附件 E 中的任何问题有任何疑问)。

    谢谢、

    PM