This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CCS 不在 CC3200 NFC 卡读取器演示应用程序中编译 html 文件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851747/ccs-cc3200-launchxl-ccs-not-compiling-html-files-in-cc3200-nfc-card-reader-demo-application

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有 一个 CC3200 Launchpad (修订版4.1)和一个 TRF-7970ABP NFC Booster Pack (v4.7)、在将应用程序下载到 MCU 并通过 WiFi 连接到 AP 后、我会不断获得演示应用程序

在 Launchpad 上运行。 已成功尝试"闪烁"和其他一些示例、但当我下载 NFC_Reader 时、它只运行演示应用程序...。。

我使用 CCS 版本:9.2.0.00013、对于编译器 TI v5.2.9、此示例是在编译器 v5.1.6下创建的、但在"software-dl.ti.com/.../download_archive.htm"上不可用

我在这里出了什么问题?

它应该看起来像这样的…

但是、它看起来像这样...

谢谢

Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    HTML 页面在 CCS 中不会编译为应用程序代码。 它们使用 UniFlash v3.4刷写到 CC3200串行闪存中、并由 NWP 的内部 HTTP 服务器托管。 有关更多详细信息和说明、请参阅 SDK 中的 HTTP 服务器示例。

    还请记住、此 NFC 演示基于旧版本的 CC3200 SDK 软件。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复、我已成功上传所有内容并使其正常工作。 UniFlash 在设置中也存在一些问题、即使安装了 CCS 6.1.1、但未成功。 最后、我决定使用完整的(CCS、SDK、服务包、驱动程序、 一切都很好)干净的安装...

    事实证明、可能是驱动程序安装有问题、因为在我看来、软件上载不正确

    要恢复所有功能、在完全干净安装后、它运行良好...

    总之、感谢您努力回复我的帖子...

    此致

    Davor