This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:有关使用 UniFlash 的 CC3120的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120, CC3100, CC3200, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/851714/cc3120-question-about-cc3120-with-uniflash

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3100CC3200CC31XXEMUBOOST

您好!

我最近使用 CC3120接管了一项设计。 该图像由其他工程师生成、无需留下任何文档。 我已经浏览过 TI 产品页面和这个论坛、我对采用 CC3120的 UniFlash 感到困惑。 有人能否回答以下问题:

  1. 我的映像是使用 UniFlash V4.6生成的。 是否有使用 UniFlash V4.6创建映像的用户手册或指南?
  2. 当前的 TI UniFlash 页面有两个版本:v3.4.1和 v5.1。 声称 v3.4.1仅支持 CC3120。 是这样吗? V4.6呢? 使用 V4.6创建映像是否有任何问题?
  3. 我尝试 按照本指南中的 v3.4.1创建 CC3120映像、但该过程很难执行。 在群组编程组的会话中单击添加>写入所有文件后没有发生任何事情。 发生什么事了?

谢谢、

Jeff