Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120, CC3100, CC3200, CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3100、 CC3200、 CC31XXEMUBOOST
您好!
我最近使用 CC3120接管了一项设计。 该图像由其他工程师生成、无需留下任何文档。 我已经浏览过 TI 产品页面和这个论坛、我对采用 CC3120的 UniFlash 感到困惑。 有人能否回答以下问题:
- 我的映像是使用 UniFlash V4.6生成的。 是否有使用 UniFlash V4.6创建映像的用户手册或指南?
- 当前的 TI UniFlash 页面有两个版本:v3.4.1和 v5.1。 声称 v3.4.1仅支持 CC3120。 是这样吗? V4.6呢? 使用 V4.6创建映像是否有任何问题?
- 我尝试 按照本指南中的 v3.4.1创建 CC3120映像、但该过程很难执行。 在群组编程组的会话中单击添加>写入所有文件后没有发生任何事情。 发生什么事了?
谢谢、
Jeff