主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我已经使用 CC3220SF LaunchXL 几天、让 AWS FOTA 演示正常工作。
FOTA 作业已启动、但卡在排队模式中。 当我使用重新启动电路板时
我收到以下消息。
CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到正确格式的 SWD 报头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再试一次。 (仿真包8.3.0.00003)
拔下并重新拔插电路板未解决问题。 也没有重新启动计算机。
因此、我现在无法使用该板、并尝试完成 AWS FOTA 示例的工作