This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/849666/ccs-cc3220sf-launchxl-error-connecting-to-the-target-error--615-0x0

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我已经使用 CC3220SF LaunchXL 几天、让 AWS FOTA 演示正常工作。

FOTA 作业已启动、但卡在排队模式中。 当我使用重新启动电路板时  

我收到以下消息。

CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到正确格式的 SWD 报头。  与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再试一次。 (仿真包8.3.0.00003)

拔下并重新拔插电路板未解决问题。 也没有重新启动计算机。

因此、我现在无法使用该板、并尝试完成 AWS FOTA 示例的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的器件似乎未切换到开发模式。 请使用 Uniflash 软件并将器件切换到开发模式。 您可以在 此处找到其他信息

    可能还有几个原因:

    • 断开 JTAG 跳线(TDI、TDO、TCK、TMS)
    • SOP 跳线模式错误(SOP 模式与 CCS 目标配置中的调试模式不同- 4线 JTAG 与 SWD)
    • 您已选择4线制 JTAG、但在 TI 驱动器中、您将重复使用 JTAG 引脚 TDI、TDO。 在这种情况下、您需要使用 SWD (SOP 模式、CCS 目标配置中的_SWD)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在今天下午晚些时候尝试您的建议。 感谢您快速返回给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将器件设置为开发模式。 我还必须将板重新刷写到中

    然后循环通电并运行配置示例

    在平板电脑上使用 TI Simple Link。 然后我能够再次运行调试。

    当我尝试从 AWS 进行 FOTA 更新时、问题似乎发生了。 我使用了

    原始二进制映像、用于创建我上传到的固件更新二进制文件

    AWS、然后通过 FOTA 刷写到我的开发板中。 我是否需要使用 Uni-Flash 程序

    以处理我之前从 Code Composer Studio 创建的二进制映像

    我将映像加载到 AWS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有体验过这一特定的 AWS 示例。 请等待其他用户的回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行 OTA 后、如果您只使用"Connect"获取 Uniflash 以读取电路板状态、您会在 Uniflash 中看到什么。 您应该会得到一些类似如下的信息:

    很有意思的一点是、您的问题是否是由于器件的文件系统被锁定所致。

    此致、

    Michael