This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在 CCS 调试模式下加载程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/850582/cc3220sf-load-program-in-ccs-debug-mode

器件型号:CC3220SF

大家好、

应用程序映像位于 CC3220SF 中的 XIP 闪存中。 我尝试在 CCS 调试模式下调试另一个应用。 在调试过程中、芯片中的原始图像是如何被覆盖的? 是否有涉及此机制的文档?

谢谢!

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    XIP 闪存类似于"执行缓存"。 原始应用二进制文件位于 sFlash (串行闪存)中、引导程序读取二进制文件的内容、并在需要时填充 XIP 闪存(如果 XIP 闪存的内容发生变化)。 在由 JTAG/SWD 进行调试时、有一个"快捷方式"、并且调试器直接填充 XIP 闪存的内容。 但 sFlash 的原始内容不受影响。 这意味着复位后是加载到 XIP 闪存中的 sFlash 的原始内容。

    TRM 第21.6章以及后续章节介绍了 CC3220SF 器件的引导过程。

    1月