请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 大家好、
应用程序映像位于 CC3220SF 中的 XIP 闪存中。 我尝试在 CCS 调试模式下调试另一个应用。 在调试过程中、芯片中的原始图像是如何被覆盖的? 是否有涉及此机制的文档?
谢谢!
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jo、
XIP 闪存类似于"执行缓存"。 原始应用二进制文件位于 sFlash (串行闪存)中、引导程序读取二进制文件的内容、并在需要时填充 XIP 闪存(如果 XIP 闪存的内容发生变化)。 在由 JTAG/SWD 进行调试时、有一个"快捷方式"、并且调试器直接填充 XIP 闪存的内容。 但 sFlash 的原始内容不受影响。 这意味着复位后是加载到 XIP 闪存中的 sFlash 的原始内容。
TRM 第21.6章以及后续章节介绍了 CC3220SF 器件的引导过程。
1月