请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件: CC3220MOD
您好!
我正在使用 C3200 MCU,并且遇到突然断开连接的问题,这种情况没有明显的原因(导致我无法重现此问题)。 在调试代码时、我发现这是由错误109引起的、即 sl_WLAN_DISCONNING_RLOAD_TRIGGER_BSS_Loss。 因此,我要求您就该错误的位置提供帮助(可能的原因、解决方法)。
提前感谢!
更新:当我尝试将路由器从包含 CC3200 MCU (约10米)的设备上移开后,断开连接变得更加频繁(20分钟内有80次断开连接/重新连接),断开连接错误变为110 ( sl_WLAN_DISCONNING_ROADING_TRIGGER_BSS_LOSS_LOW_DENT_TO_MAX_TX_RETRY)。