This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:断开连接错误109 / 110

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/847483/cc3200-disconnection-error-109-110

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

您好!

我正在使用 C3200 MCU,并且遇到突然断开连接的问题,这种情况没有明显的原因(导致我无法重现此问题)。 在调试代码时、我发现这是由错误109引起的、即 sl_WLAN_DISCONNING_RLOAD_TRIGGER_BSS_Loss。 因此,我要求您就该错误的位置提供帮助(可能的原因、解决方法)。

提前感谢!

更新:当我尝试将路由器从包含 CC3200 MCU (约10米)的设备上移开后,断开连接变得更加频繁(20分钟内有80次断开连接/重新连接),断开连接错误变为110 ( sl_WLAN_DISCONNING_ROADING_TRIGGER_BSS_LOSS_LOW_DENT_TO_MAX_TX_RETRY)。