This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:从 CC3220S 迁移-引脚29和30 (ANTSEL ->GND)

Guru**** 2539850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/845899/cc3235s-migration-from-cc3220s---pins-29-and-30-antsel---gnd

器件型号:CC3235S

大家好、Sarah、

从之前提到 CC3220上的 ANTSEL 引脚成为 CC3235接地的线程中、我想知道是否有其他可用的背景信息。 《CC3235x 技术参考手册》(文献编号:SWRU543、2019年1月)显示了为 WLAN 天线多样性保留的引脚29和30、并将其命名为 ANTSEL1和 ANTSEL2。 这些引脚最初是否计划保持不变、但后来确定需要作为接地端?

从数据表、开发套件参考、硬件设计检查清单/迁移信息等可以看出、引脚29和30在 CC3235S 上接地、但需要确定。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们确认 CC3225S 上的引脚29和引脚30接地。

     有关天线选择引脚的信息、请参阅 CC3255S 数据表中的表4.3 (如果需要)。

    谢谢、

    PM