请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235S 大家好、Sarah、
从之前提到 CC3220上的 ANTSEL 引脚成为 CC3235接地的线程中、我想知道是否有其他可用的背景信息。 《CC3235x 技术参考手册》(文献编号:SWRU543、2019年1月)显示了为 WLAN 天线多样性保留的引脚29和30、并将其命名为 ANTSEL1和 ANTSEL2。 这些引脚最初是否计划保持不变、但后来确定需要作为接地端?
从数据表、开发套件参考、硬件设计检查清单/迁移信息等可以看出、引脚29和30在 CC3235S 上接地、但需要确定。
谢谢你。