This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:AM335x 和 WL1835MOD 的 WiFi 性能缓慢

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584824/wl1835mod-slow-wifi-performance-with-am335x-and-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们一直将 WL1835MOD 与 AM335x 结合使用。 我们通过 WiFi 传输的 scp 文件传输速率的数据速率低于标准速率1.5MB/s 这些速度是否正常? 路由器的信号强度良好。  我可以做些什么来提高 WiFi 上的数据速率?  

谢谢、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    感谢您将其分配给专家。 我忘了提到我们使用 Debian 8.6作为我们的操作系统。 对此进行了任何更新?

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    我们尝试在设置中使用 Debian 8.7的非 GUI 版本、但性能没有任何改善。 有没有关于我们如何提高性能的建议或专家对此的更新?

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    在评估 TI Sitara 平台时、我们还想评估产品的 WiLink 解决方案。 但是、我们需要一些指针、以确保我们的测试符合预期。

    如果我们最终可以重新创建一个特定的测试设置以增强可信度、或者如果您具有来自 AP 和连接器件类似组合的性能值、请提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、您好!

     

    感谢您提供更多信息。 我们的大部分团队都在度假、但很快会回来。 在平均时间内、我或许可以帮助缩小这个问题的范围。 我相信我已经成功地重新创建了您看到的内容。 使用 scp 从具有 WL1835MOD (Circuit co 无线连接 Cape)的 AM335x (本例中为 BeagleBone Black)传输随机文件时。 我也看到了1.5MB/s、这将使我们达到~12Mbit/s 当我使用以太网有线连接来完成从 AM335x 到 Ubuntu 计算机的 scp 传输时、我只看到速率高达2MB/s

    您的设置是否具有有线连接功能、如果有、速度是否有显著差异?

     此外、您是否已尝试过 wiki 页面上提供的示例 WLAN 吞吐量测试?  

    团队的其他成员将很快回来进一步帮助您完成这项工作。

    最棒的   
    ~Danny W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    遗憾的是、我们的电路板仅支持 WiFi。 此外、该文件"/etc/modprobe.d/wl18xx.conf 已包含"options wl18xx HT_mode=default"。

    我们将尝试 WLAN 吞吐量测试并返回。 这正是我们正确测量所需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这就是我们的吞吐量结果。  

    客户端连接到192.168.0.122、TCP 端口5001
    TCP 窗口大小:65.0KByte (警告:请求64.0KByte)
    ----------------------------------------
    [4]本地192.168.0.105端口54489与192.168.0.122端口5001相连
    [ ID]间隔传输带宽
    [4] 0.0- 2.0秒0.00字节0.00位/秒
    [4] 2.0- 4.0秒256 KB 1.05 MB 每秒
    [4] 4.0- 6.0秒640 KB 2.62 MB /秒
    [4] 6.0-8.0秒3.75 MB 15.7兆位/秒
    [4] 8.0-10.0秒4.25 MB 17.8兆位/秒
    [4] 10.0-12.0秒3.38 MB 14.2 Mbit/s
    [4] 12.0-14.0秒3.88 MB 16.3兆位/秒
    [4] 14.0-16.0秒768 KBytes 3.15 Mbit/s
    [4] 16.0-18.0秒128 KB 524 KB /秒
    [4] 18.0-20.0秒1.75 MB 7.34 MB /秒
    [4] 0.0-20.0秒18.9 MB 7.92 MB /秒