您好!
我们一直将 WL1835MOD 与 AM335x 结合使用。 我们通过 WiFi 传输的 scp 文件传输速率的数据速率低于标准速率1.5MB/s 这些速度是否正常? 路由器的信号强度良好。 我可以做些什么来提高 WiFi 上的数据速率?
谢谢、
Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anup、您好!
感谢您提供更多信息。 我们的大部分团队都在度假、但很快会回来。 在平均时间内、我或许可以帮助缩小这个问题的范围。 我相信我已经成功地重新创建了您看到的内容。 使用 scp 从具有 WL1835MOD (Circuit co 无线连接 Cape)的 AM335x (本例中为 BeagleBone Black)传输随机文件时。 我也看到了1.5MB/s、这将使我们达到~12Mbit/s 当我使用以太网有线连接来完成从 AM335x 到 Ubuntu 计算机的 scp 传输时、我只看到速率高达2MB/s
您的设置是否具有有线连接功能、如果有、速度是否有显著差异?
此外、您是否已尝试过 wiki 页面上提供的示例 WLAN 吞吐量测试?
团队的其他成员将很快回来进一步帮助您完成这项工作。
最棒的
~Danny W
尊敬的 Danny:
这就是我们的吞吐量结果。
客户端连接到192.168.0.122、TCP 端口5001
TCP 窗口大小:65.0KByte (警告:请求64.0KByte)
----------------------------------------
[4]本地192.168.0.105端口54489与192.168.0.122端口5001相连
[ ID]间隔传输带宽
[4] 0.0- 2.0秒0.00字节0.00位/秒
[4] 2.0- 4.0秒256 KB 1.05 MB 每秒
[4] 4.0- 6.0秒640 KB 2.62 MB /秒
[4] 6.0-8.0秒3.75 MB 15.7兆位/秒
[4] 8.0-10.0秒4.25 MB 17.8兆位/秒
[4] 10.0-12.0秒3.38 MB 14.2 Mbit/s
[4] 12.0-14.0秒3.88 MB 16.3兆位/秒
[4] 14.0-16.0秒768 KBytes 3.15 Mbit/s
[4] 16.0-18.0秒128 KB 524 KB /秒
[4] 18.0-20.0秒1.75 MB 7.34 MB /秒
[4] 0.0-20.0秒18.9 MB 7.92 MB /秒