This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:将 SDK 版本1.3.0的 MQTT_CLIENT 与 CC3200-LAUNCHXL 配合使用时出现问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584097/ccs-cc3200-problems-using-mqtt_client-of-sdk-version-1-3-0-with-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

 在此 wiki 之后、我将使用 SDK verción 1.3.0中的 MQTT_CLIENT 测试项目:

在中:

使用

  1. 从    Web 客户端订阅/cc3200/ButtonPressEvtSw2和/cc3200/ButtonPressEvtSw3主题。
  2. 在主机 PC 上、使用 CC31xx 和 CC32xx 终端设置中所述的设置打开超级终端/ TeraTerm / Putty/ Minicom
  3. 运行参考应用程序(刷写 bin/IAR/CCS)。
  4. 应用要求 AP 具有互联网连接。
  5. 在超级终端上、如果连接到此默认 AP 失败、系统将提示用户输入 AP 详细信息。
  6. 绿色 LED 表示网络处理器已成功启动、只要未建立与 AP 的连接、红色 LED 就会持续闪烁。 一旦确定、红色 LED 持续亮起一秒钟、然后所有 LED 将关闭。
  7. 在另一台计算机上、打开 Web 浏览器并在  URL 框中键入 m2m.demos.ibm.com/.../。 您将从 IBM 到达 Web 客户端。
  8. 通过填写必填字段将此 Web 客户端连接到 IBM 代理(使用下面的屏幕截图作为字段值的参考)。
  9. 在 /cc3200/ToggleLEDCmdL1、/c3200/ToggleLEDCmdL2 /c3200/ToggleLEDCmdL3上发布 、分别控制 LED9、LED10和 LED11。
  10. 按下 CC3200器    件上的 SW2或 SW3开关、分别在/cc3200/ButtonPressEvtSw2或/cc3200/ButtonPressEvtSw3上发布消息。

我不n´t wiki 在第1和第3部分的´m (在第3部分、我假设它引用了 CCS uniflash、但我不确定)。

(顺便说一下、我已经使用 training.ti.com/simplelink-wi-fi-cc3200-project-0-code-composer-studio-ide 执行项目0

我只是尝试像在项目0上那样使用 MQTT_CLIENT (而不执行步骤1和3)。  我认为这是个问题、因为在 TeraTerm 中会出现以下情况:

(一
CC3200 MQTT_Client 应用程序
(一

主机驱动程序版本:1.0.1.11
编译版本2.7.0.31.1.4.1.1.0.3.34
器件配置为默认状态
已启动 SimpleLink 器件:STA 模式
[WLAN 事件] STA 连接到 AP:1425b4、BSSID:0:71:C2:1D:A1:9a
[NetApp 事件]设备获取的 IP

器件已连接到1425b4
设备 IP 地址为192.168.0.31

版本:客户端 LIB 1.4.0、通用 LIB 1.5.0。
C:1 200246e4的分配

conn No.的代理连接失败 1

退出应用程序

没有其他东西。  我不知道该怎么做,我n´t 感谢那些回答问题的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    用于此示例的 IBM 服务器似乎已关闭或在某种程度上与我们当前的示例不兼容。 该示例可以连接到其他代理。 我们正在努力确定问题是什么、但它似乎存在于 SDK 版本中。 我可以在解决方案可用时向您更新。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于此问题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AlTree、

    此示例的问题是 IBM 代理本身。 当您请求连接时、我们看到错误-11或"套接字没有远程侦听器"、这意味着 IBM 服务器没有响应。

    该示例仍适用于其他任何 MQTT 代理、如 iot.eclipse.org。 只需更改 main.c 中的 SERVER_ADDRESS 定义

    此致、
    Sarah