主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
在此 wiki 之后、我将使用 SDK verción 1.3.0中的 MQTT_CLIENT 测试项目:
在中:
使用
- 从 Web 客户端订阅/cc3200/ButtonPressEvtSw2和/cc3200/ButtonPressEvtSw3主题。
- 在主机 PC 上、使用 CC31xx 和 CC32xx 终端设置中所述的设置打开超级终端/ TeraTerm / Putty/ Minicom。
- 运行参考应用程序(刷写 bin/IAR/CCS)。
- 应用要求 AP 具有互联网连接。
- 在超级终端上、如果连接到此默认 AP 失败、系统将提示用户输入 AP 详细信息。
- 绿色 LED 表示网络处理器已成功启动、只要未建立与 AP 的连接、红色 LED 就会持续闪烁。 一旦确定、红色 LED 持续亮起一秒钟、然后所有 LED 将关闭。
- 在另一台计算机上、打开 Web 浏览器并在 URL 框中键入 m2m.demos.ibm.com/.../。 您将从 IBM 到达 Web 客户端。
- 通过填写必填字段将此 Web 客户端连接到 IBM 代理(使用下面的屏幕截图作为字段值的参考)。
- 在 /cc3200/ToggleLEDCmdL1、/c3200/ToggleLEDCmdL2 或/c3200/ToggleLEDCmdL3上发布 、分别控制 LED9、LED10和 LED11。
- 按下 CC3200器 件上的 SW2或 SW3开关、分别在/cc3200/ButtonPressEvtSw2或/cc3200/ButtonPressEvtSw3上发布消息。
我不n´t wiki 在第1和第3部分的´m (在第3部分、我假设它引用了 CCS uniflash、但我不确定)。
(顺便说一下、我已经使用 training.ti.com/simplelink-wi-fi-cc3200-project-0-code-composer-studio-ide 执行项目0
我只是尝试像在项目0上那样使用 MQTT_CLIENT (而不执行步骤1和3)。 我认为这是个问题、因为在 TeraTerm 中会出现以下情况:
(一
CC3200 MQTT_Client 应用程序
(一
主机驱动程序版本:1.0.1.11
编译版本2.7.0.31.1.4.1.1.0.3.34
器件配置为默认状态
已启动 SimpleLink 器件:STA 模式
[WLAN 事件] STA 连接到 AP:1425b4、BSSID:0:71:C2:1D:A1:9a
[NetApp 事件]设备获取的 IP
器件已连接到1425b4
设备 IP 地址为192.168.0.31
版本:客户端 LIB 1.4.0、通用 LIB 1.5.0。
C:1 200246e4的分配
conn No.的代理连接失败 1
退出应用程序
没有其他东西。 我不知道该怎么做,我n´t 感谢那些回答问题的人。