This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 关闭状态

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/583392/cc3100mod-cc3100mod-shutdow-state

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3100

您好!

我正在考虑 CC3100MOD。

以下链接包含串行闪存指南、
还介绍了关断状态。

Q1)

尽管有有关 Wi-Fi 处于关断状态的说明、
请问如何进入“Shutdown (关机)”?

Q2)

Wi-Fi 关断的更多信息、
典型值(150ms)说明。

是否有最长时间?

此致、

Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    我认为这是重复的帖子: e2e.ti.com/.../2142486

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah - San。

    感谢你的答复。
    我确认了链接。

    我很抱歉。
    另外、我的提问方法也不好。

    在图中、
    从 Vcc 到 Vth 的电压降、并转换为关断进度、
    是否可以识别未提供专用 API?

    此致
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    您的意思是"认识到未提供专用 API "? 如果您希望应用程序在唤醒时识别设备关闭的原因,则可以在复位时调用 PRCMSysResetCauseGet ()来确定原因。

    此致、
    Sarah