This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, CC2530, CC3100BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/579719/cc3120-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3100CC2530CC3100BOOSTUNIFLASH

您好,CC3120专家,

使用 CC3120开始新设计的客户提出以下问题:

1        是否需要32kHz 晶体?  在这一系统的其他地方有一个 RTC、因此 他们希望节省成本。

2.      我们是否有推荐向客户提供的40MHz 晶体 P/N 列表?

3.     参考设计(CC3100 Boost)在射频链中仅包含2个组件 (仅 LC)–是否有此问题的相关应用手册?

 

谢谢、

Arik Pickholz

AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Ariel Pickholz26]1        是否需要32kHz 晶体?  在这一系统的其他地方有一个 RTC、因此 他们希望节省它的成本[/报价]

    需要慢时钟。   请参阅数据表的第4.13.4.2节、了解外部时钟替代产品。

    [引用用户="Ariel Pickholz26]2.       我们是否有推荐向客户提供的40MHz 晶体 P/N 列表?

    请参阅数据表中的表6-1、了解推荐的晶体

    [引用用户="Ariel Pickholz26]3.      此参考设计(CC3100 Boost)仅包括射频链中的2个组件 (仅 LC)–是否存在此问题以及相关应用手册?[/quot]

    建议选择 Pi 匹配网络。 必须在制造后调整匹配网络、并且 LC 可以在最佳情况下使用。 目前没有相关应用手册。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    感谢您的回答。

    一个待决问题仍存在+一个新问题:

    新:
    客户打算通过 SPI 连接 CC3120。
    1。 引导时的默认通信是什么? SPI 或 UART?
    2. 它是由硬件还是软件配置的?

    剩余:
    至于晶振列表–
    客户正在使用大量的晶体设备。
    在过去、TI 使用 Epson Crystal (对于 CC2530)审查了该参考设计并提出了几个已批准的晶振 P/N 列表之后、这也是我在本例中所期望的。

    谢谢,

    Arik.P.

    AFAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arik:

    启动期间会检测到要使用的通信、因此固件中会使用哪种通信。

    只要满足数据表中规定的要求(下面的片段)、它们就可以使用任何晶体

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    感谢您的回答。

    您能给我点一个 CC3120的布局符号(封装/焊盘图案)吗?

    它可以是具有图片的文档、也可以是 Cadence Allegro 布局软件的实际库部分。


    此致。

    Arik.P.
    AFAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的链接

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    客户问题列表中有几个待处理的项目,我们仍需要回答:


    1.我们是否有专门的用于 CC3100或 CC3120的 PCB 库封装,它们不是 Altium 的完整设计的一部分? 这将极大地简化我们客户的布局。

    2.关于32.678Khz RTC 时钟的必要性和功能存在问题
    (在此客户用例中,只有在不需要其它低功耗模式的情况下,才有“常开”的全功率运行模式):

    客户不确定是否能够精确地从其 MCU (PLL 计算等)提供32.768kHz 的频率。他们不想在设计中插入 RTC (PCB 尺寸和屏蔽尺寸)、因此他们想了解以下内容

    1。 CC3120内 RTC 的用途是什么?
    2. 它是否仅用于支持特定的电源模式?
    3. 芯片的唤醒过程是否取决于它?

    客户以前在 CC2530上有过一些经验,当时我们使用了内部 RTC,因为他们在基于电池的应用中不工作,他们也不需要 RTC 用于不同的功率模式,也许 CC3120就是这样。

    -他们最终希望避免这个32K 时钟的精度限制。
    它能做到吗?
    如果该时钟是器件运行所必需的,那么它们需要提供的最差精度会超过 D/S 的 PPM 额定值?

    最后但同样重要的是:

    CC3100MODBOOST-CC31XXEMUBOOST-430FR5969和 CC3100BOOST 中
    是否可以选择通过 CC3120接收它们? 还是仅 CC3100?

    此致、

    Arik.P.

    AFAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TSX_2D00_3225_5F00_X1E0000210367_5F00_en.pdfHiCharles,

    有人提出了另一个问题。

    我们是否可以支持随附的 XTAL 与 CC3100和 CC3120一起使用?

    此致、

    Arik.P.

    AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ariel Pickholz26]1. 我们是否有专用于 CC3100CC3120的 PCB 库封装 ,它们不是 Altium 完整设计的一部分? 这将极大地简化我们客户的布局。

    请参阅链接。  http://www.ti.com/product/CC3100/quality

    让客户下载并安装 Ultra Librarian 软件。

    [引用用户="Ariel Pickholz26"]他们需要提供的最差精度可能超过 D/S 的 PPM 等级?

    慢时钟用于 RTC、低功耗空闲模式下的 Wi-Fi 信标监听时序以及一些芯片内部定序

    最差的精度是数据表中规定的精度。 我们不会推荐任何比这更糟糕的事情。  

    内部时钟的使用未经完全测试、并且存在许多限制、例如:器件必须始终处于更活跃(always_active)策略中、并且无法进入睡眠或休眠状态。 这未经测试、不是支持的模式

    [引用 USER="Ariel Pickholz26"]在 CC3100MODBOOST-CC31XXEMUBOOST-430FR5969和 CC3100BOOST[/引用]

    CC3120可与 MSP432配合使用。 CC3120的可用 SDK 和库已配置为与 MSP432配合使用。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    两个开放式问题–
    1.您能在我之前提出的问题 TSX-3225_X1E0000210367_en.pdf 中批准振荡器吗
    与 TI 的合作伙伴?

    我的客户提出的另一个问题:

    2. "您能提供一些有关 CC3120编程的详细信息吗?
    正如我们所理解的,它是通过 UART 完成的?
    我们如何在外部对它进行编程和控制芯片(无 SWD 或 JTAG…)?
    我们想了解它以进行评估、我们假设它将需要用于认证(传输模式-相关频段中的特定持续操作、接收模式等)。
    我们认为 CC 调试器将支持它(由于命名方式相似),但我们发现它不支持。

    此致、

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    两个开放式问题–
    1.您能在我之前提出的问题 TSX-3225_X1E0000210367_en.pdf 中批准振荡器吗
    与 TI 的合作伙伴?

    我的客户提出的另一个问题:

    2. "您能提供一些有关 CC3120编程的详细信息吗?
    正如我们所理解的,它是通过 UART 完成的?
    我们如何在外部对它进行编程和控制芯片(无 SWD 或 JTAG…)?
    我们想了解它以进行评估、我们假设它将需要用于认证(传输模式-相关频段中的特定持续操作、接收模式等)。
    我们认为 CC 调试器支持它(由于命名方式相似)–但我们发现它不是"。

    此致、

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ariel Pickholz26]1. 您能在我之前的问题 TSX-3225_X1E0000210367_en.pdf 中批准振荡器吗
    与 TI 的合作?[/引述]

    我们测试和验证的唯一晶体是 launchpad 上使用的晶体、因此我无法批准其他晶体、因为它尚未经过测试。 但是、如果晶体满足用户指南中所述的要求(如我之前的文章中所述 )、则其工作正常。

    [引述 USER="Ariel Pickholz26"]:"您能提供 一些有关 CC3120 编程的详细信息吗?

    只需对 CC3120进行编程即可上传服务包和用户文件。 这可以使用 EMUBOOST 硬件和 Uniflash 软件来实现

    控制、认证编程 和所有其他编程均在主机(MSP432等)上完成。  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    谢谢你。

    我有2个新项目:

    1。
    我们建议如何在生产线上对 CC3120进行编程?
    进行通信? 或直接通过其中一个接口(UART/SPI)?

    2.
    当客户很快检测到 EVM 时,如果主机软件尚未准备就绪,如何首次对其进行编程?
    需要什么接口?
    客户希望评估射频性能,并可能希望将该板发送给 TI 团队以进行射频“调整”(与过去在其他敏感设计上所做的一样)。


    此致、

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ariel Pickholz26"]我们建议如何在 生产线上对 CC3120进行编程?

    [引用 user="Ariel Pickholz26">当客户很快收到 EVM 时,如果主机软件尚未准备就绪,如何首次对其进行编程?
    需要什么接口? [/报价]

    客户可以使用 MSP432测试器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    初始射频评估测试需要哪个 MSP432板?

    他们将使用 CC3100技术少量基于 MSP430的电路板。

    此致,

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、SDK 是为 MSP432 Launchpad 和 CC3120设计的。 如果他们使用 CC3100、他们可以使用 MSP430。
    www.ti.com/.../msp-exp432p401r
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    答案很有帮助。

    编程相关–
    根据产品线指南、所需的硬件接口为:
    ·UART_TX
    ·UASRT_RX
    ·NHIB 或 nRESET
    ·VDD
    ·GND

    现在的问题是–

    32kHz 时钟怎么样?
    他们是否需要使其处于"活动状态"才能进行编程?
    由于它由其 MCU 供电、因此他们更愿意使用 Uniflash 选项对 CC3100进行编程、并且 MCU 将同时处于 HALT/复位状态。

    请告知,

    此致、

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    是否有最新问题的更新?

    谢谢,

    Arik.P.
    AFAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们可以使用 EMUBOOST 对 CC3120进行编程

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles,

    问题是:

    关于32kHz 时钟:
    他们是否需要使其处于"活动状态"才能进行编程?
    由于它由其 MCU 供电、因此他们更愿意使用 Uniflash 选项对 CC3100进行编程、并且 MCU 将同时处于 HALT/复位状态。

    您是否还可以直接参考编程阶段的时钟需求?

    BR、
    Arik.P