This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:TX 功率很小、但 RX 正常。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/582540/cc3200mod-the-tx-power-is-very-small-but-the-rx-is-ok

器件型号:CC3200MOD

 您好!

客户正在使用无线电工具在其电路板上评估 CC3200mod 的发射测试解决方案。 2~3发现 有问题的电路板 可以连接 到无线电工具 并查看版本和 ID 等 它们还可以从工具的 Rx 侧拾取 Rx 数据包。 但是、当它们启动 Tx 传输测试时、输出的功率非常小。 他们尝试使用带规格分析仪的无源探头来监听射频功率、并查看结果如下。

测试条件:

  TX 模式:连续

    频道:1 (2412MHz)

    功率:0dBm

    速率:1Mbps (DSSS)

测试结果:

①工作板:


②电路板不工作:

③When 它们移除了旧的 CC3200MOD、并在某些电路板上替换为新的 CC3200MOD、电路板正在工作、传输功率正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-

    作为故障排除步骤-他们是否将认为有问题的模块放置在已知正常的电路板上?

    在更换模块之前、他们是否检查过焊接?  

    如果"可疑"模块随后在另一个电路板上工作-则焊接可能是问题的根本原因。  

    如果该模块问题仍然存在、则很明显、它存在问题、TI QA/RMR 流程可以解决这一问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、天哪、

    他们在"可疑"模块和"良好"模块之间进行了交叉测试、问题仍然存在。

    我已向  QA 发送了一个"可疑"模块、感谢您的回复。